This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:示波器中未显示 UART 读数 TX

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1485847/cc3220sf-launchxl-the-uart-reading-tx-is-not-displayed-in-the-oscilloscope

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具与软件:

要对此进行测试、我要使用示例项目中的 uart2echo、我要将 GPIO1用于 Tx、并从示波器 I 中将探针连接到 GPIO 和接地端。 问题是、只需在示波器中更改设置以解码波特率115200停止位1和 ASCII、便无法读取结果。 我在哪里做错了???   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我打开 Tera Term 时、它会发送程序包、但为什么示波器中没有显示此消息、表示 uart0。 或者我的理解是缺陷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、您确实看到了示例按预期工作(得到回显字符)、但在示波器上却看不到它?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们需要将探头引导到该引脚、因为跳线将充当导致 EMI 的天线