This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:AFE7920 RX 输出问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1485131/afe7920-afe7920-rx-output-problem

器件型号:AFE7920

工具与软件:

您好~

我们在设计时使用了 af7920和 Xilinx xcku3p、并确认了 JESD TX/RX 中的同步。

在上述情况下、确认 CW 信号在 FPGA 中生成并从 RFIC 输出、但当 SIG GEN 的 CW 时。 被施加到 RFIC 输入端口、在 FPGA 中不监测相应的正弦波。

为了验证 RFIC 到 FPGA 路径中的 JESD、当 RFIC TX JESD 中生成斜坡模式时、可以检查通常会检测到灯模式值(如1-1图中所示)的情况、但当向 RFIC 施加 CW 时、仅捕获噪声等精细信号(如图1-2所示)。

1-1

1-2

我希望您能解释上述情况、并请告诉我我需要额外检查的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、吴先生、

    请告知我们您是否已启用 RXTDD 功能、以确保 RX ADC 链已启用并上电。

    我相信 Aman 和 Mirana 在这方面与 Arrow 的 JH 离线合作。 如果您从 Arrow 收到 JH 的答案、请告知我们。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查 RXTDD 信号以启用 RX ADC。

    现在、射频输入信号可在 FPGA JESD RX 数据上进行监控。 但是、数据信号会衰减并有一些相位噪声。
    不管怎样,我一直收到来自 Arrow JH 的答案。

    谢谢。