This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:AFE7950中的 REG -时钟和 SYSREF 路径

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1496622/afe7950-sp-reg---clock-and-sysref-path-in-afe7950

器件型号:AFE7950-SP
主题中讨论的其他器件:AFE7950、 LMK04832

工具与软件:

尊敬的团队:

我使用 LMK04832将时钟源提供给 AFE7950。我的模块中只有一个 ADC 芯片。

时钟和 SYSREF 是从 LMK04832生成的。时钟 路径和 SYSREF 路径的长度匹配在我们的 PCB 中完成。

 时钟和 SYSREF 线的长度匹配有什么作用?如果时钟和 SYSREF 之间的长度匹配未完成、将发生什么情况?


关于上述问题、主时钟和 SYSREF 可以在同一层路由? 如果否、原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gurusamy、您好!

    长度匹配的原因是为了帮助满足 AFE SYSREF 设置和保持时间要求。 如果不采用长度匹配、您可能必须向时钟或 sysref 添加额外的延迟、以满足设置和保持要求、这是实现确定性延迟的必备条件。

    如果可能、我们建议在同一层上布线、因为这样更容易进行长度匹配。  

    此致、

    David Chaparro