This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:350MHz 瞬时 BW 的单通道 Tx+ Rx 的出色延迟

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1486736/afe7950evm-best-possible-latency-for-single-channel-tx-rx-for-350mhz-instantaneous-bw

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

工具/软件:

大家好、

我使用 ZCU102+AFE7950EVM。 我测得 LMFS - 4421 (TI 参考设计)在 TX 到 Rx 环回的延迟为~820ns。

ADC FS:2949.12MHz

抽取:4.

DAC FS:11796.48 MHz

插值:16

[随附了 LMK、AFE Latte 配置文件以供参考]。

设置:FPGA -> AFE7950 (DAC)->用于环回的 SMA 电缆-> AFE7950 (ADC)-> FPGA

测量 Vivado ILA 中的时钟周期差数。

所需配置:

ADC 数量:仅1

带宽:<= 350MHz

DAC 数量:仅1

带宽:<= 350MHz

问题1: 我正在寻找单通道 Tx+ Rx 环回<300ns 的延迟。 PLS 针对参考设计建议采用 LMFS 配置。

问题2:以下配置的最佳延迟是什么?

期待您的积极反馈。

--Tulsiaeroe2e.ti.com/.../2626.TI_5F00_IP_5F00_ConfigAfe.txte2e.ti.com/.../TI_5F00_IP_5F00_12Gbps_5F00_8Lane_5F00_ConfigLmk.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我可以获取查询的任何更新吗?

    -- Tulsiaero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thulasimani:

    我将检查此模式是否有任何延迟数字、但您所显示的测量结果看起来在此模式下是可能的。  

    请注意、如果您使用 TI JESD204c IP、则 JESD 链路延迟仅为150ns-200ns。 这意味着、如果您返回并同时通过 ADC 和 DAC JESD 链路、则在 TI204c IP 内的延迟将为300ns 至400ns 、这不包括 AFE 延迟。

    此致、

    David Chaparro