Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950
主题中讨论的其他器件: AFE7950
工具/软件:
大家好、
我使用 ZCU102+AFE7950EVM。 我测得 LMFS - 4421 (TI 参考设计)在 TX 到 Rx 环回的延迟为~820ns。
ADC FS:2949.12MHz
抽取:4.
DAC FS:11796.48 MHz
插值:16
[随附了 LMK、AFE Latte 配置文件以供参考]。
设置:FPGA -> AFE7950 (DAC)->用于环回的 SMA 电缆-> AFE7950 (ADC)-> FPGA
测量 Vivado ILA 中的时钟周期差数。
所需配置:
ADC 数量:仅1
带宽:<= 350MHz
DAC 数量:仅1
带宽:<= 350MHz
问题1: 我正在寻找单通道 Tx+ Rx 环回<300ns 的延迟。 PLS 针对参考设计建议采用 LMFS 配置。
问题2:以下配置的最佳延迟是什么?
期待您的积极反馈。
--Tulsiaeroe2e.ti.com/.../2626.TI_5F00_IP_5F00_ConfigAfe.txte2e.ti.com/.../TI_5F00_IP_5F00_12Gbps_5F00_8Lane_5F00_ConfigLmk.txt