This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:在110MHz 和330MHz 表演

Guru**** 2811165 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1500883/trf370417-performances-at-110mhz-and-330mhz

器件型号:TRF370417

工具/软件:

我将使用 trf370417 @110MHz 和@332MHz。

这个频率范围内是否有更详细的图表?  图形非常压缩、低频随频率的变化非常快。

受工作频率影响最大的主要可用特性将有助于:

增益  

P1dB

载波馈通

边带抑制

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

       我假设 110MHz 和332MHz 是您的 LO 频率。 请纠正我。 遗憾的是、在这些较低频率下没有更详细的图。 我建议在 TRF370417EVM 上评估这些连接器

    此致、

    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 LO 为110且332MHz。

    我有 EVM、但更多数据会有所帮助。 下次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

      太棒了、因为您有 EVM、我认为您应该能够在 EVM 上进行评估。 我们将采纳这些反馈并在将来包含在数据表中。

    此致、

    Hruday