Other Parts Discussed in Thread: TRF370417
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF370417 工具/软件:
我将使用 trf370417 @110MHz 和@332MHz。
这个频率范围内是否有更详细的图表? 图形非常压缩、低频随频率的变化非常快。
受工作频率影响最大的主要可用特性将有助于:
增益
P1dB
载波馈通
边带抑制
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Stefano:
我假设 110MHz 和332MHz 是您的 LO 频率。 请纠正我。 遗憾的是、在这些较低频率下没有更详细的图。 我建议在 TRF370417EVM 上评估这些连接器
此致、
Hruday