This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:模拟电源和数字电源需要单独接地

Guru**** 2810015 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1506096/afe7950-sp-separate-ground-for-analog-supplies-and-digital-supplies-is-required-or-not

器件型号:AFE7950-SP
主题中讨论的其他器件:AFE7950AFE7950EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

根据 AFE7950引导线、建议为模拟电源和数字电源保持单独的接地。

但在 EVM-AFE7950中、SCH 和 PCB 中不会维持单独的接地。是否需要为模拟电源和数字电源保持单独的接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    我们建议遵循 AFE7950EVM 上的措施、即通过在 AFE 下方添加接地时隙来分离 GND 平面、可以在器件边界之外短接地、如下所示。 这将更大限度地减少数字对射频路径的耦合。

    此致、

    David Chaparro