This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:在模式4下将 RX 频率设置为高于2.9GHz

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1511298/afe7444-set-rx-frequency-more-than-2-9-ghz-under-mode-4

器件型号:AFE7444

工具/软件:

您好、

我将在 Mode4中将 AFE7444与 DIV3 (默认)搭配使用。 我需要将 RX_A 频率设置为大于2.9GHz (NCO>2.9)的值。  我需要上升到4.4GHz 的 RX 频率。

我可以只将 DIV 更改为/2吗? 我尝试使用 EVM GUI 将 DIV 设置为2并生成.cfg、但收到了错误消息。  

我手动更改了寄存器、以便可以获得4423.68MHz Fadc、并且可以通过探测测试点正确设置 Fadc。 但是、如果我将 Tx 环回到 Rx、则无法在 FPGA 端接收数据。  

我有什么问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinuka:

    为了将 NCO 更新到高于采样率的频率、无需更改采样率、ADC 的最大采样率为3Gsps (如数据表中所示)。 您只需将所请求的值输入到 GUI 的 Rx NCO 字段中。  AFE7444中的 ADC 支持多奈奎斯特工作模式、因此可以支持6GHz 到6GHz 范围的10MHz、同时利用3Gsps 的最大 Fs。  

    此致、

    David Chaparro