This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:电压调节至0V 并恢复到12V 一分钟。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62148, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1506440/tps62148-voltage-regulates-to-0v-and-comes-back-to-12v-for-a-minute-second

器件型号:TPS62148
主题: TPS62147中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

这是来自 Quantum Circuits 的 Sanjana Renganatha Desigan。 我们使用定制 PCB 上的 TPS62148稳压器将12V 输入调节到12V 输出。

几个月前、我们测试了 TPS62148降压转换器评估模块、并且对结果很满意。 基于此、我们设计了包含同一器件的小型 PCB。 但是、我们最近发现了一个问题:稳压器间歇性地将输出降至0V、然后恢复到12V。 此外、我们注意到在此行为期间电路板会发出可闻声音。

在 MΩ 设计中、我们按照数据表中的建议、将反馈电阻值修改为 R1 = 1k Ω 和 R2 = 62 kΩ、以实现12V 输出。 我们随附了以下原理图以供参考。

我们非常感谢您提供有关如何缓解该问题的建议。 下面是我们团队提出的几个问题:

  1. 这种行为是否可能是由 SS/TR 引脚悬空引起的? 数据表提到、将此引脚保持未连接状态会产生最快的启动斜坡(~150 µs)、因此我们选择不连接它。

  2. 该问题是否可能是由于评估板中使用的是 TPS62148而不是 TPS62147导致的? 这两者之间是否存在任何可能错过的配置或功能差异?

我还在这里附加了示波器输出以供您参考。 我们在稳压器的输出端(引脚2)进行了测量。 就像我提到的、我们看到电压变为0V、然后回到12V。  

如果您能帮助我们解决此问题、我们将不胜感激。  


谢谢、

Sanjana Desigan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjana:

    您能否提供 SW 节点波形和放大版本、以帮助我们更好地进行调试?


    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Himanshu、

    感谢您就此与我取得联系。 这是我们在 SW 引脚上看到的输出(附在下面)。 我们发现一个奇怪的事情是、SW 引脚会变为12V 到0V  、然后再次返回、并在整个时域中执行相同的操作。 但过了一段时间后、我们不会看到这种情况发生。  我们使用示波器进行的所有测量。  

    我的一位同事怀疑"MODE"引脚应该从我的原理图中拉高而不是拉低、但我们不确定这一点。 请帮助我们调试此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjana:

    请附加 开关波形以帮助您更好。 此外、您在输出端驱动多大的负载? 是否有任何下游连接?

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Himanshu、

    我们上周观察到上述问题、但当我尝试收集您为解决此问题所请求的开关波形时、我现在看不到输出端发生了任何开关。 相反、我看到输出端的电压恒定为12V。

    我们的外壳包含许多射频元件、包括滤波器、放大器等。 一个外壳的总负载约为1.6A、我假设这个负载很好、因为该器件可以承受高达3A 的负载。 我们对每个外壳使用 TPS62148 SMT。  

    您是否有任何可能导致上周我们出现此问题的建议? 我们的量子系统是非常敏感的,我们希望有一个可靠的部件,这12V 输出。  

    谢谢、

    Sanjana Desigan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjana:  

    可能是任何连接松动、或者电路板上的一些布线或元件短路。 如果不观察波形、就很难评论根本原因是什么。 由于未再次找到问题、我将关闭此主题。 如果您再次看到此类问题、请随时与我们联系。