This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030EVM:在我尝试根据默认配置文件启动 AFE8030器件时、Latte 报告通道错误并 couldn't 获取器件 RX 的链路。 但是、当我使用自己的配置文件时、Latte 报告会收到 macro_error。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1511742/afe8030evm-the-latte-report-lane-errors-and-couldn-t-get-the-link-up-for-device-rx-while-i-try-to-bring-up-the-afe8030-device-base-on-the-default-configuration-file-but-when-i-use-my-own-configuration-file-the-latte-report-go

器件型号:AFE8030EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8030

工具/软件:

我的 EVM 状况:1. AFE8030 EVM、   TSW14J58 DC182_A10 FPGA EVM  3. TI-AFE80xx-Latte_V2P8

情况1. 在尝试根据默认配置文件启动 AFE8030器件时、Latte 会报告通道错误、无法获取器件 RX 的链路。

  • 但是、当我使用自己的配置文件时、Latte 报告会收到 macro_error。   

情况2. 当我在 Latte 中运行启动自动化脚本时、 Latte 报告无法找到器件 RX 和通道错误的链路

  • 我 根据上述情况2、Latte 报告 SPI 轮询检查失败、逗号对齐锁定通道错误、即使我发送了命令"AFE.adcDacSync (1)" 7次、这些错误也不会消失。

需要支持:

 请尽快帮助分析和解决这些误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    我们已将此主题移至您公司专用的私人 E2E。 我们将在本周前回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 正在等待您的答复。