This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:使用 Latte GUI 进行评估套件初始化期间的错误

Guru**** 2801435 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE7769DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1517030/afe7769devm-errors-during-eval-kit-initialization-using-latte-gui

器件型号:AFE7769DEVM
主题:TSW14J58EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我有一个使用 AFE7769DEVM 和 TSW14J58EVM 的评估设置、并且我使用 Latte GUI 来连接和配置射频收发器。 我的 PC 已安装 Windows 10。

运行第二个应用程序后、我得到了错误"Couldn't Detect FPGA Reset FTDI. 请手动重置 FPGA。" 在窗口下方的小框中。 我在 TSW 板上按下 SW3、但没有效果。 但是、我用 TI 用户指南读到可以忽略这一点、但如果此错误有任何修复措施、我将不胜感激。

此外、当遵循 TI 快速用户指南时、在导入 CONFIG 电子表格并继续进行初始化后、会出现一些错误、并且初始化无法顺利完成。 此外、在几次相同的运行中、我获得了几次成功的初始化、这会导致错误并不一致。

您可以在下面找到测试期间的日志。 您能帮我找到问题吗?

"

VI_ERROR_LIBRARY_nfound:找不到或加载 VISA 所需的代码库。

缺少签证库:将仅创建虚拟仪器。

请安装 VISA 库以连接仪器。

安装信息:

Keysight VISA Libraries:Keysight IO Libraries Suite 2024、发布日期:2024年3月25日、内部版本号:18.4.30319.0。

Keysight IO Libraries Suite 2024可在以下链接的"以前的版本"部分找到、也可直接访问 Keysight 网站。

www.keysight.com/.../io-libraries-suite-downloads-2175637.html

AFE77xxDLibraryPG1p0

SPI - USB Instrument created。

resetDevice

Kintex RegProgrammer - USB Instrument created。

Kintex RegProgrammer - USB Instrument created。

Kintex RegProgrammer - USB Instrument created。

MISC-B RegProgrammer - USB Instrument created。

复位 FPGA 并重试。

已加载库

未找到 FPGA 复位器件

复位 FPGA 并重试。

未找到 FPGA 复位器件

已刷新 GUI

检查是否安装了 MATLAB run-time 2021B 64位。

电源卡- USB 仪表已创建。

#=============== 错误:6、警告:1 ============== #

#=============== 错误:0、警告:0 ============== #

已刷新 GUI

芯片版本的器件初始化:1.0

2T2R1F 编号:0

有效配置:true

LaneRateRx:9830.4

LaneRateRx1:9830.4

LaneRateFb: 9830.4.

LaneRateTx0: 9830.4.

LaneRateTx1:9830.4

2T2R1F 编号:1.

有效配置:true

LaneRateRx:9830.4

LaneRateRx1:9830.4

LaneRateFb: 9830.4.

LaneRateTx0: 9830.4.

LaneRateTx1:9830.4

donot_open_Afe77xxDPG1p0_full -器件寄存器复位。

芯片类型:0xA

芯片 ID:0x77d

芯片版本:0x10

LMK 时钟分频器-器件寄存器复位。

LMK 时钟分频器-器件寄存器复位。

从 LMK 源使用 refclock、确保电路板连接可以执行相同操作

LMK 已配置。

保险丝场加载自动加载成功完成

无自动加载错误

保险丝场加载自动加载成功完成

无自动加载错误

AFE 复位完成。

pll1:真;LO 频率:2949.12

未找到 FPGA 复位器件

未找到 FPGA 复位器件

FPGA 配置。

AFE MCU 唤醒完成。

PLL0:真;LO 频率:3500.0

pll1:真;LO 频率:2949.12

pll2:真;LO 频率:1900.0

AFE 已配置所有 PLL。

已配置 AFE SerDes。

已配置 AFE 数字链。

已配置 AFE PAP。

已配置 AFE DAC 模拟写入。

已配置 AFE RX 模拟写入。

已配置 AFE FB 模拟写入。

已配置 AFE JESD。

已配置 AFE GPIO。

AFE TX IQMC-LOL 校正配置完成

AFE DPD 模块配置

AFE DPD 块配置完成

AFE RX IQMC 配置完成

AFE RX AGC 配置完成

AFE CFR 配置完成

############ 器件 DAC JESD-RX 0链路状态###########

逗号对齐锁定通道0:false;请检查发送器是否正在发送数据、眼图是否正常。

逗号对齐锁定通道1:false;请检查发送器是否正在发送数据、眼图是否正常。

CS 状态 TX0:0b00000000。 预计为0b00001010

FS 状态 TX0:0b00000000。 预计为0b00000101

无法为器件 RX 建立链路:0

########################################

AFE Configuration Complete

#=============== 错误:5、警告:0 ============== #

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    在设备管理器中、您是否在"Universal Serial Bus Controllers (通用串行总线控制器)"下看到"FT601" USB 设备?

    若要检测 FPGA、需要进行"FT601"硬件检测。

    而不是这样、系统是否会将"TSW14J58"显示为带有呼号的硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有看到这个驱动程序,虽然我已经仔细检查了所有 USB 连接器和电源线连接.

    您能告诉我在哪里可以找到适用于该器件的驱动程序吗?

    我还有一个名为"TSW14J58"的器件、上面带有感叹号、但我不知道驱动程序在哪里更新它。

    您能告诉我吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    请从下方的 FTDI 网站下载突出显示的版本文件。

    https://ftdichip.com/drivers/d3xx-drivers/ 

    安装驱动程序后、您将能够看到"FT601"作为硬件。

    必须重新启动 Latte、并按照相同的过程操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 FTDI 驱动程序的建议安装、请查看以下过程。

    FTDI 安装指南: 适用于 Windows 的 FTDI 驱动程序安装指南10/11

    D2XX 驱动器- FTDI

    https://ftdichip.com/drivers/d3xx-drivers/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过安装 TSW14J58 GUI 应用程序(Data Converter Pro)修复了此问题。 无论如何,谢谢