This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:LAUNCHXL-CC1312R1 中 429MHz 频带频率的匹配常数

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1534326/launchxl-cc1312r1-matching-constants-for-429-mhz-band-frequencies-in-launchxl-cc1312r1

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件: CC1352P

工具/软件:

我们使用的是 LAUNCHXL-CC1312R1。

我们要检查 429 [MHz]频带的接收灵敏度。

对于图像中红色框中的常量、请告诉我们应该为它们使用什么值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 LAUNCHXL-CC1352P-4 中的元件值

    您可以在上面分享的 zip 文件中找到完整的原理图和物料清单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego P

    感谢您提供快速信息。
    我想更改为这个电路常数并进行检查。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego P

    在此处进行验证之前、我想确认一点。
    呈现的电路是 CC1352P、假设阻抗与 CC1312R1 相同是否正确?

    另外、图像显示 433MHz、429MHz 上是否有任何匹配的电路常数?

    或者、这种差异是否可以忽略不计、根本没有影响?

    提前感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuda:

    阻抗非常相似。  433MHz 的射频网络也可用于在 429MHz 下运行。