This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2824EPEVM:OUTBUFFB_MUXSEL 没有&'没有倍频器选项

Guru**** 2931640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1540092/lmx2824epevm-outbuffb_muxsel-doesn-t-have-doubler-option

器件型号:LMX2824EPEVM


工具/软件:

R3[15:14]是选择 RFOUTB 配置的 2 位。

我认为倍频器输出在 RFOUTB 上可用、但在表 8-6(如下)中看不到它。

RFOUTB 上是否提供倍频器输出?  如果是、R3[15:14]应该是什么来选择双倍输出?

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    RFOUTB 支持倍频器输出。 正确设置如下所示:

    0x0 = CHDIV

    0x1 = VCO

    0x2 =倍频器

    0x3 = SYSREF