This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2824EPEVM:对 PFD_SEL、PFD_DLY 进行编程

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1539987/lmx2824epevm-programming-pfd_sel-pfd_dly

器件型号:LMX2824EPEVM


工具/软件:

我拥有的数据表是初步的、因此我认为缺少一些信息。

表 7-2 说明了如何根据 MASH_ORDER 和 VCO 频率确定 PFD_DLY_SEL 值、但 PFD_DLY_SEL 不显示在寄存器映射中。

表 8-6 中有一个 PFD_DLY 公式:DLY =(PFD_DLY_SEL + 3)* 4*VCO_cycle。 我看不到 VCO_cycle 的定义、因此我不知道如何计算该值。

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    PFD_DLY = R3[10:5]

    您可以忽略 VCO 周期、应根据下表设置 PFD_DLY。