This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:AFE7920 串行器/解串器眼图不完整

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1582196/afe7920evm-afe7920-serdes-eye-incomplete

器件型号:AFE7920EVM


尊敬的、我将使用 AFE7920EVM 板测试串行器/解串器眼图特性。

我正在使用一个包含'AFE.JESD.SERDES[0].getSerdesEye () 的基于 Latte 的脚本和一个基于 CAFE 的自写嵌入式应用程序::tiAfe79_SERDES.c::getSerdesEye ()。

在这两种情况下、眼图的一部分似乎都缺失:

Latte 输出:
serdes0.png

自写嵌入式应用程序的输出:

image-20251030-124556.png

图的左侧和右侧似乎缺少数据。
这是预料之中的吗? 造成这种情况的原因是什么? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michiel、  

    根据我们的 SerDes IP、硬件仅在大于 18G 的速率下支持完整眼图。 对于较低的比率,眼睛将是部分的,就像你看到。  

    谢谢!  

    Mirana