This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:有关 LM60430 输出压降和电源 EMI 噪声的介绍

Guru**** 2813055 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60430, LM60430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1598505/lm60430-q1-regarding-lm60430-output-voltage-drop-and-power-emi-noise

器件型号: LM60430-Q1
主题中讨论的其他器件: LM60430

你好。

我们正在开发汽车雷达传感器。 下面列出了使用的元件列表、下面提供了连接图。

问题 1.
在客户现场进行电气测试期间检测到故障。

在低压 BATT+环境 (4.8V→5.5V) 下、LM60430 的输出电压会在逐渐增加 (0.017V/s) 期间波动(±170mV)。 这会导致 LP877451A1RXVRQ1 中出现严重的电源管理错误、导致 VCCA 引脚的恢复计数器在进入安全模式之前计数 15 次。

问题 2.
EMI 传导发射电流:36 –38MHz 频带噪声相对良好、106 –108MHz 频带噪声严重

@车辆 BATT+电源输入
-肖特基二极管
-π 型滤波器 (14.7uF // 10uH // 14.7uF)

Ć@降压转换器 (LM60430AQRPKRQ1)
- VIN:BATT+
-输出电压:3.3V。 仅用于 PMIC 电源
- PG:未使用
- EN:直接连接至 CAN_INH
* Vin、Vout 电容器和电感器值​​是根据数据表建议选择的。

@μ A PMIC (LP877451A1RXVRQ1)
- PMIC_5: CAN IC 电源
- PMIC_3.3V:CAN IC、AOP 电源
- PMIC_1.8V: AOP 电源
- PMIC_1.2V:AOP 电源
- PMIC_1.0V:AOP 电源
- nRSTOUT:直接连接到 AOP 复位
*请参阅数据表以了解 Vin、Vout 电容器和电感器值。

μ@ AOP (AWR1843ARBGALPRQ1)
-复位:来自 PMIC A 的 3.3V 电源和 10k 上拉电阻器并联到降压 GP 引脚和 PMIC nRSTOUT 引脚。

I ² C @器 (TCAN1576DMTRQ1)
- VSUP:BATT+
- VCC:PMIC_5V
- VIO:PMIC_3.3V
- INH:通过一个 100k 下拉电阻器连接到 BUCK_EN

*未列出与此问题无关的引脚。

我对上述配置有两个问题。

问题 1: 根据数据表、当 LM60430 Vin 达到 3.8V 时、应保证输出电压。 为什么电压会下降? (压降期间的峰值电流小于约 700mA。)

问题 2: 在上述配置中、EMI(传导发射电流)噪声在 36 –38MHz 频段中相对良好、但在 106 –108MHz 频段中会出现严重噪声。 我怀疑这是由电源的谐波噪声造成的。 请告诉我可能的原因和解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的道贤:


    在低 BATT+(4.8–5.5V) 下、LM60430-Q1 的工作电压接近压降以获得 3.3V 输出、因此 VIN、电缆压降和负载的微小变化会导致几十 mV 的 VOUT 运动;只要 IC 引脚上的 VIN≥3.8V 并且满足负载‑阶跃规格、这就是预期行为。


    106–108MHz 传导噪声峰值通常与布局寄生效应和电缆/LC 谐振相关、而不是 LM60430-Q1 开关频率本身;请通过拧紧输入环路、在转换器输入端添加 LC 或铁氧体‑Ω 磁珠滤波器来降低谐振、并根据需要通过额外的‑Ω 值小串联电阻或 RC 缓冲器来抑制谐振。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题 1: 我不太理解您的第一个答案。 LM60430-Q1 IC 用于保证 3.3V Vout 的最小输入电压为 3.8V、但实际输入电压为 4.8-5.5V、明显高于最低输入电压。 即使发生微小变化、输出电压也能波动吗? 输入电压必须有多高才能避免 Vout 波动?

    问题 2: EMI 问题由共模噪声引起、添加 CMC 可显著改善 EMI。 您提供的方法(向降压和 PMIC 输出添加铁氧体磁珠以及添加 RC 缓冲器)是我之前使用的方法、没有提高性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的道贤:

    感谢您的提问、我会仔细研究一下、然后返回给您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Do‑Hyun:

    Q1 - VIN 与 VOUT 波动:LM60430‑Q1 数据表中的 3.8V 最小 VIN 是指 3.3V 电压仍可在 IC 引脚上的规格范围内进行调节的条件。 即使 BATT+为 4.8–5.5V、转换器仍相对接近压降、因此 VIN、电缆/布线压降或负载的微小变化会产生几十毫伏的 VOUT 运动;没有单一 VIN 高于该值时、所有波动都会消失、因为剩余的变化主要由配电阻和转换器周围的 LC 动态因素决定、而不是器件自身限制。

    ‑ — EMI 和 CMC:您观察到,共模扼流圈固定 106–108MHz 峰值与主要由共‑模电流和布局/电缆寄生效应驱动的频段一致,而不是基本 LM60430‑Q1 开关频率。 在这种情况下、降压和 PMIC 输出上的磁珠和 RC 缓冲器主要影响差分‑Ω 模式噪声、因此影响小得多、而 CMC 直接衰减线束上的共模‑Ω 元件

    在您‑的 VIN 范围和 CMC 就位后、行为看起来与 LM60430‑Q1 规范一致、我们方面不需要进一步更改器件级别。

    谢谢。此致

    Naresh