This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:Latte 2.9 问题&回滚 2.8 问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1579830/afe7950evm-latte-2-9-issue-rollback-2-8-issue

器件型号: AFE7950EVM
主题:TSW14J58EVM 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户使用了 Latte 2.8 一段时间、没有任何问题。 他们最近升级到版本 2.9、并遇到以下问题:

配置页面上的 RX/TX 通道频率映射不再可选(永久灰显)。

他们想要回滚到版本 2.8、但安装后出现以下错误消息:

image.png

然后、GUI 不会与 TSW14J58EVM 建立连接:

image.png

他们尝试多次重新启动并卸载/安装软件、但没有成功?

您能帮帮吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Franziskus、

    我建议他们继续使用版本 2.9。 我将与团队核实该按钮为何灰显。  

    在进行调试时、客户可以使用以下参数在 Rx 和 Tx 频率图之间进行更改。 这可以在 Latte 的命令行窗口中设置。  

    configGeniGuiClass.channel = 0 #这会将其设置为 Rx

    configGeniGuiClass.channel = 1#该组用于 Tx

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David!

    以下是新信息:

    --------------------------------

    我能够解决 FTDI 驱动程序的问题、我使用 Windows 恢复点恢复到之前的状态(安装 Latte 软件之前)。 可以安装和启动 V2.8 和 V2.9 作为替代方法。 但现在我有以下问题:我的测试配置(见屏幕截图),我有在 22.10。 成功运行后、现在既没有与 V2.8 一起使用、也没有与 V2.9 一起使用。 我的测试配置:LMK input=LMK 1500MHz

    我已捕获 TX 信号:

    以下是成功初始化的日志文件:

    现在、verion 2.8 在初始化过程中出现以下错误:

    和版本 2.9 在初始化过程中崩溃:

    我发现日志文件中的初始化存在显著差异(与当时成功运行的情况相比)。 (对于 TSW14J58EVM,是什么?)的 FPGA 位文件可能存在问题 –如何修复此问题(我已经全新安装了 Latte 软件)?

    以下是错误情况的完整日志文件:

    e2e.ti.com/.../V2_5F00_8_5F00_JESD_2D00_Error.txt

    --------------------------------

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个更新:

    ------------------------------------------------

    我现在已在另一台计算机上重新安装 Latte SW V2.9 并尝试了这些设置。 有了这个,我可以进一步循环的问题,但现在不再!

    它们都可以使用窄带配置 JESD204B 设置、一切正常运行。
    它可以满足需要的更大带宽 JESD204C (AutoSelect JESD 编码)、即使配置已成功验证 (Validate Settings OK)、初始化也会中止并出现错误。
    日志文件中的以下行在此处可能是决定性的:

    FPGA 位文件版本不匹配。 AFE JESD 协议为 204C、但 FPGA 位文件为 0x204b

    在我当时使用 2.8bar 进行的测试中、到 JESD204C 的自动切换没有任何问题。
    我想知道 V2.9 在这里是错误还是 EVM(可能是 TSW14J58EVM?) 有硬件缺陷。

    您是否可以选择使用 V2.9 测试以下配置?

    启动 Latte 软件(器件型号 AFE7950-4T4R2F、RX/TX 中心频率= 9600MHz、FADC = 2949.12MHz)、具有以下修订版:

    • -自动选择 JESD 编码
    • -带宽= 500MHz

    LMK/10dBm 时钟在此处的 10MHz 输入端是必需的!
    另请参阅附录中 Latte 配置窗口的屏幕截图。
    还随附了作为文本文件的完整日志文件。

    e2e.ti.com/.../V2_5F00_9_5F00_JESD_2D00_Error_5F00_9500_5F00_500.txt

    ------------------------------------------------

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Franziskus、  

    我将在我这边进行测试、以验证它是否应该自动选择适当的固件版本。  

    目前、客户可以通过更改跳线设置来手动选择 204C FW。 对于 204C 固件、用户可以将 TSW14J58EVM 上的跳线 J35 置于 1-2 位置。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    将跳线置于位置 1-2 后、有关位文件的错误消息将消失。 遗憾的是、在 1000MHz 带宽处初始化仍会触发 JESD-Interface 故障、请参阅以下文件。

    e2e.ti.com/.../LatteV29_5F00_J35_5F00_12.txt

    好消息:12000MHz 当相应地设置跳线 J35 时、它们的初始测试配置 (9800MHz NCO-FREQUENCY) 和 1200MHz 带宽(自定义采样频率 3000/J35)可以正常工作。 但是、这需要一个 1500MHz 的外部时钟。

    9500MHz 与 1000MHz 带宽的组合似乎是一个更具体的问题。
    该配置仅需要 10MHz 的外部时钟。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Franziskus、

    对于更高的通道速率、TSW 板可能需要更大的功率。 您可以问他们是否可以尝试为 TSW14J58EVM 提供 6V、10A 电源?  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的计算机上有同样的问题、带有 2.9 — 从未检测到 FPGA 板。  

     我应该重新安装哪个 FTDI 驱动程序版本?

    谢谢

    Robin