This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:atkwinlength/decaywinlength 错误

Guru**** 2926630 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1607804/afe7920-wrong-atkwinlength-decaywinlength

器件型号: AFE7920
主题: AFE7903 中讨论的其他器件

我们使用 AFE79xx 系列的 AGC/ALC。 我在 AFE7903 上看到了这个图像。 我们几乎所有的一切都按预期运行。 但起音和衰减时间设置错误。 如果我们测量定时、我们总是有一个比设定的定时大 50%的定时。 如果我们将其设置为 200us、则实际值为 300us。 读回相关的 RX 顶部寄存器 0x0414-0x0416 显示的值为 73725。 将其设置为 50000 将导致正确的 200us。 使用 AFE.agcAlcConfiguration () 或 宏 agcDigDetTimeConstantConfig 配置整个芯片无关紧要。 总是错的。 有什么想法这里有什么问题?

ADC 被设置为  1966.08.

是的、我们使用的是最新版本 2.9.0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您能分享一下您的 Python 配置、便于我查看吗? 请随时通过私人消息或电子邮件进行分享。

    老实说、我从未测量过与窗口长度相关的时间、因此我建议相信您的测量结果。

    我遇到的一个问题是、您如何衡量起音/衰减时间? 您发送的信号是否会触发 AGC 并测量 DSA 生效所需的时间? 需要考虑的一点是、winlength 参数指定了探测器在任何给定时间查看的样本数。 如果在这些 winlength 样本中有超过 numHitsAbs 个样本高于阈值、则会触发 AGC。  然后、 我们需要在检测器窗口中包含足够大的违规信号、以便 AGC 触发。 当新样本移入窗口并将新样本移出窗口时、这需要一些时间。 我绘制了一些图表来说明这一点:

    在以下示例中、当违规信号刚刚启动时、窗口中没有足够的高样本来触发 AGC:

    过一小会儿后、窗口中有足够的高样本来触发 AGC、衰减将增加:

    所以 响应时间 AGC 的电压通常高于 窗口长度 因为超出 AGC 阈值的足够样本需要移入检测器窗口。  除此之外、AGC 控制器也将有一段时间应用新的 DSA 值、从而使响应时间相对于窗口长度进一步增加。

    您可以尝试的一个实验是减少 atkNumHitsAbs decayNumHitsAbs、看看您是否可以减少响应时间。

    简要说明 numHits winlength 参数与响应时间的关系:

    • 长窗口 (atkwinlength、decaywinlength) 和 高数字命中数 (atkNumHitsAbs、decayNumHitsAbs) 意味着您需要始终看到 AGC 阈值之外的样本以触发 AGC 响应。 这意味着您具有更好的抗噪性能、但响应时间会更慢。 窗口越长、点击次数越多、通常意味着 AGC 将对类似的结果做出反应 一般般 RX 电源。
    • 短窗口 小 num 命中数 这意味着您需要看到 AGC 阈值之外的极少样本才能触发 AGC 响应。 这样可以缩短响应时间、但这意味着 AGC 更有利于触发、并且对噪声的反应能力更强。 较小的窗口和较少的命中次数会使行为更多地移到峰值检测器上、而 AGC 将对该检测器做出反应 峰值 RX 电源。

    实际上、窗口长度和命中数旨在让用户能够以响应时间为代价来指定抗噪性。 窗口长度未定义相同的响应时间、但我预计响应时间大于窗口长度。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aman

    感谢您的解释。

    我很清楚时间有点长。 但是、无论窗口长度如何、该偏移都应保持恒定。 但始终过高 50%。

    是的、我使用发生器进行电源跳跃、并查看环回模式下输出的功率级别。 在这里可以看到各个步骤。

    但没有必要进行任何测量。 只需进行配置并查看我描述的寄存器值即可。 它们有 50%的错误。 将它们设置为正确的值 可得出正确的时序。  宏 agcDigDetTimeConstantConfig 不可用。

    顺便说一句,它是不可能向你发送消息,我没有你的电子邮件