This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM 未完成(未组装 U13)

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1612109/afe7950evm-afe7950evm-received-incomplete-u13-not-populated

器件型号: AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7900EVM

尊敬的团队:

我们已经购买了 AFE7950EVM 请参阅 PO 编号 4000000096  并已收到评估模块。

检查后、我们注意到 底部缺少 U13 IC 外层扩散。 为了进一步验证、我们查看了 BOM 文档 (DC135A_AFE7900EVM BOM) AFE79XX EVM 用户指南 (SBAU338B) ,并观察到这一点 U13 未标记为 DNI(请勿安装) 在任一文档中。

为了供您参考、我们随附了 A 接收到的 EVM 的参考图像 合格证书

您能否请确认 EVM 上是否预计会安装 U13、并就解决该问题的后续步骤提供建议?

如果需要我们提供任何其他信息、请告知我们。

感谢您的支持。

此致、
Surbhi Gupta

 

AFE7950EVM_AFE79.png Received_Bottomside

AFE7950EVM_COC.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surbhi、

    CPLD U13 未使用、因此现在已被 DNI 使用。 这是预期的、不会对评价产生影响。  

    此致、

    David Chaparro