This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:AFE7920 + ZynqMP:与 dacJesdSendData 相比的 ADC 斜坡测试图形输出差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1618922/afe7920-afe7920-zynqmp-adc-ramp-test-pattern-output-discrepancy-compared-to-dacjesdsenddata

器件型号: AFE7920

我当前正在使用 AFE7920 结合使用 ZynqMP 配置。

我已经从成功验证了系统中的信号环回路径 RX 到 FPGA 到 TX 。 此外、我已经确认在使用该dacJesdSendData函数时 TX 端口输出预期信号。

但是、当我启用该adcRampTestPattern函数时、我无法获得通过获得的相同 TX 输出结果dacJesdSendData

adcRampTestPattern唯一可验证过孔的结果 FPGA ILA ? 鉴于 AFE 和 FPGA 之间的物理和逻辑路径已验证为正常工作、我预计adcRampTestPattern(路由回 TX 时)的输出与dacJesdSendData测试结果相同。

能否请您澄清一下、在使用 ADC 内部斜坡模式时、我是否应该考虑任何特定配置或数据格式差异?

 

dacJesdSendRampTestPattern 结果 dacjesdsendramptestpattern_result.jpg

adcamptestpattern 结果
adcramptestpattern_result.jpg
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能不能在方框图中告知:“我已经从成功验证了系统中的信号环回路径  RX 到 FPGA 到 TX “?

    您的意思是 AFE7920 RX 上行链路-> AFE7920 DDC 链路-> JESD204 -> FPGA JESD 链路-> JESD204 -> AFE7920 DUC 链-> AFE7920 Tx 下行链路?

    调试点:

    1.您是否能够将频谱分析仪的跨度设置为 0Hz 跨度以检查时域以查看是否使用了斜坡模式?

    2.请告知您的 FPGA 是否有任何滤波功能、从而可能滤除 ADC 外的斜坡模式。 特别是、这将是一个高通滤波器。

    3.您是否能够在 FPGA JESD204 链路上看到斜坡模式(即 ILA 监视器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  


    “我最终成功执行了 ADC 斜坡测试。 问题在于、虽然 ADC 测试结果看起来像 AFE7920 初始设置期间的第一张照片、但在复位和重新配置器件后、结果更改为所附照片中的结果。 AFE7920 在第一个配置周期后似乎变得有点不稳定。 这种行为的原因可能是什么?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我这边有几个问题:

    您能否确认 我对您的设置和实验的理解程度?

    根据我的理解、您的设置如下所示:

    AFE RX →AFE SerDes TX→ FPGA SerDes RX→ FPGA SerDes TX→  AFE SerDes RX→AFE TX

    实验 1.

    按如下所示使用了 dacJesdSendRampTestPattern C API、并在 AFE TX 上观察到以下输出:

    AFE RX →AFE SerDes TX → FPGA SerDes RX →FPGA  SerDes TX  AFE SerDes RXdacJesdSendRampTestPattern  → AFE TX

    dacJesdSendRampTestPattern Result
    dacjesdsendramptestpattern_result.jpg

    实验 2.  

    按如下所示使用了 adcRampTestPattern C API、并在 AFE TX 上观察到以下输出:

    AFE RX adcRampTestPattern  AFE SerDes TX → FPGA SerDes RX →FPGA SerDes  TX  AFE SerDes RX  → AFE TX

    [报价 userid=“596002" url="“ url="~“~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1618922/afe7920-afe7920-zynqmp-adc-ramp-test-pattern-output-discrepancy-compared-to-dacjesdsenddata
    adcamptestpattern 结果
    adcramptestpattern_result.jpg
    [/报价]

    但是、由于这也是斜坡图形、因此您预计实验 2 的结果与实验 1 的结果相同。

    然后、重新配置器件后、TX 输出如下所示:

    [报价 userid=“596002" url="“ url="~“~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1618922/afe7920-afe7920-zynqmp-adc-ramp-test-pattern-output-discrepancy-compared-to-dacjesdsenddata/6241160

    “我最终成功执行了 ADC 斜坡测试。 问题在于、虽然 ADC 测试结果看起来像 AFE7920 初始设置期间的第一张照片、但在复位和重新配置器件后、结果更改为所附照片中的结果。 AFE7920 在第一个配置周期后似乎变得有点不稳定。 这种行为的原因可能是什么?“

    [/报价]

    您能否确认我对您的实验和设置的理解是否正确?

    另外、您能否帮助回答 Kang 的上述问题?

    1.您是否能够将频谱分析仪的跨度设置为 0Hz 跨度以检查时域以查看是否使用了斜坡模式?

    2.请告知您的 FPGA 是否有任何滤波功能、从而可能滤除 ADC 外的斜坡模式。 特别是、这将是一个高通滤波器。

    3.您是否能够在 FPGA JESD204 链路上看到斜坡模式(即 ILA 监视器)?

    最后、您能告诉我您与 dacJesdSendRampPattern 和 adcRampTestPattern 搭配使用的参数 、以便我可以在工作台上重现测试吗?

    谢谢!

    Aman