This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF2001P:CC1354P10 和 TRF2001P PA/LNA 接口的匹配要求

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10, CC1354P10, TRF2001P, TRF2001, CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1621770/trf2001p-matching-requirements-for-cc1354p10-and-trf2001p-pa-lna-interface

器件型号: TRF2001P
Thread 中讨论的其他器件: CC1354P10TRF2001、CC1314R10、CC1354R10

TRF2001P 的 PA 输入和 LNA 是否可以直接连接到 CC1354P10 的 Sub-1G TX 和 RX? 是否需要额外的阻抗匹配电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1354P10 无法直接连接到 TRF2001P、因为它缺少单独的 TX 和 RX 引脚。 一个新的 TRF2001 型号即将发布,它在 IMS 2025 上使用 CC1314R10( CC1354P10 的 14 dBm Sub-1GHz 子集)进行了展示。
    您能否确认是否遵循用于 SMA 连接器输出的 CC1354P10 参考设计? 通常不需要其他匹配、但建议使用 SAW 滤波器来抑制带外杂散信号并确保 TRF2001 具有干净的输入。  
    您是否计划使用 具有 20dBm 能力的内部功率放大器 ( CC1354P10 采用 Sub-1GHz)、或者完全依赖 TRF2001/P?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    带 TRF2001 的 CC1354R10 更适合我的需求。

    您能给我发送 LP-CC1314-TRF2001 EVM 和 TRF2001 数据表的设计文件吗?