Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10, CC1354P10, TRF2001P, TRF2001, CC1314R10
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TRF2001P
Thread 中讨论的其他器件: CC1354P10、 TRF2001、CC1314R10、CC1354R10
TRF2001P 的 PA 输入和 LNA 是否可以直接连接到 CC1354P10 的 Sub-1G TX 和 RX? 是否需要额外的阻抗匹配电路?