This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:如何读取射频数据包

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1620519/launchxl-cc1310-how-to-read-rf-packets

器件型号: LAUNCHXL-CC1310

我有一个按以下格式发送射频帧的传感器 image.png

我的传感器 ID 是 98 D3 FB 2C、在连续 RX 中、我能够在 5 秒间隔内看到某个峰值。 但在 RF 数据包日志中、我无法 使用如下所示的设置在日志的任何位置找到我的传感器 ID

image.png

 

 

请指导我需要使用什么设置来读取传感器射频数据包、什么是同步字和同步字长?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您是否对 传感器型号有更多详细信息?  

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的 A TPMS 传感器 SP490-01-11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您已经注意到、该器件可以通过多种方式进行编程。 您必须在制造商网站上的设备用户手册中找到该信息。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 FOB 上测试,同样的问题,在连续 RX 模式下获得峰值,但在分组 RX 模式下没有 FOB 相关数据,所有噪声数据..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您是否下载了  SP490-01-11 的用户手册? 您是否找到与同步字相关的任何信息?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未提及与同步字相关的任何内容。 是否有办法在忽略同步字的同时读取原始数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我将关闭线程、因为它与以下线程重复: LAUNCHXL-CC1310:读取原始射频数据包 

    此致、

    Arthur