器件型号: AM625
电介质常数 3.79 和 16mil 迹线宽度和电介质厚度 3.558mil 时,线路阻抗约为 25 欧姆。 是 50 欧姆的布线阻抗在这种情况下不是必需的、因为大多数功率会由于 S11 较差(约–3dB)而反射。 其中包括 PI 匹配网络。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM625
电介质常数 3.79 和 16mil 迹线宽度和电介质厚度 3.558mil 时,线路阻抗约为 25 欧姆。 是 50 欧姆的布线阻抗在这种情况下不是必需的、因为大多数功率会由于 S11 较差(约–3dB)而反射。 其中包括 PI 匹配网络。 
尊敬的 SureshBabu:
请参阅本主题 SK-AM62:SK-AM62 板上 Wi-Fi 和 BLE 天线布线的阻抗值
确认用作 GND 基准的 GND 层 — 跳跃接地可以提供更高的阻抗。
此致、
标记