This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:给定尺寸的射频布线的线路阻抗不为 50 Ω。 我们采用了容差修订版 3 PROC114E3 系列

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1619451/am625-line-impedance-not-50ohm-for-the-rf-traces-with-given-dimensions-we-taken-as-referance-revision-3-proc114e3-series

器件型号: AM625

电介质常数 3.79 和 16mil 迹线宽度和电介质厚度 3.558mil 时,线路阻抗约为 25 欧姆。 是 50 欧姆的布线阻抗在这种情况下不是必需的、因为大多数功率会由于 S11 较差(约–3dB)而反射。 其中包括 PI 匹配网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 SureshBabu、

    感谢您的查询。

    让我检查一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    感谢您的答复。

    期待您的下一个答复。

    此致、

    Sureshababu K V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 SureshBabu、

    谢谢你。

    在我与团队核实时、请预计会有一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已在 30 天前提交了查询、但尚未收到回复。 请您及时关注此事、如果您能在方便时尽早提供更新、我们将不胜感激。

    我们将非常感谢您及时解决问题。

    此致、

    Sureshababu K V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sureshabababu

    感谢您的跟进。

    我在内部进行检查并进行更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SureshBabu:

    请参阅本主题  SK-AM62:SK-AM62 板上 Wi-Fi 和 BLE 天线布线的阻抗值 

    确认用作 GND 基准的 GND 层 — 跳跃接地可以提供更高的阻抗。

    此致、
    标记