This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:关于 Latte 错误

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1634641/afe7950evm-about-errors-of-latte

器件型号: AFE7950EVM
主题:TSW14J58EVM 中讨论的其他器件

我目前正在使用 ZCU106 FPGA 板评估 AFE7950EVM。

我为 FPGA 和 AFE 板通电、成功地对 FPGA 进行编程、并尝试使用 TI Latte 工具配置 AFE 板。 运行setup.py脚本时、成功完成而没有任何错误。 随后,我执行devInit.py,这也完成了 0 错误,但报告了 1 个警告。

但是、在后端 shell 窗口中、我遇到了以下问题:
“未检测到器件且未连接 FTDI。“



image.png

image.png

我不确定导致此问题的原因。 您能否帮助确定可能的根本原因并建议解决方法? 我附上了我为供您参考而执行的脚本文件。
Setup.txt 

devlnit.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    “未检测到器件“和“FTDI 未连接“是与未检测到 FPGA 板相关的错误、在本例中、相应的板为 TSW14J58EVM。 由于您未使用 TSW14J58EVM、因此这些错误是预期的、可以忽略。  

    此致、

    David Chaparro