This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:AFE8000:默认配置下日期异常

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000EVM, AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1635067/afe8000evm-afe8000-date-abnormal-while-default-configuration

器件型号: AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件: AFE8000

尊敬的团队:

我在中国香港本地公司工作、名为 Velenova Limited。 我们使用 AFE8000EVM 作为仅 RX 开发。 我使用的开发板是 AFE8000EVM 和 AMD Zynq UltraScale+Tm MPSoC ZCU102。

FPGA 开发 enAFE8000EVM_TI_JESD204C_187.5_12375_USED(1).xlsx 环境是 Vivado 2018.3、该程序使用官方网站提供的 TI204C-IP v1.12。

器件上电后、打开 AFE80xxCat。 在默认配置下、将 AFE 频率设置为 187.5MHz、将 ADC JESD 系统模式设置为 2R、使用 JESD204C 64/66 通信协议、并将 LMFS 配置为 8-8-2-1-0。 时钟芯片的输入时钟是 10MHz(已启用 PLL)。 然后点击“Device Bringup“按钮。 配置完成后、加载 FPGA 程序。 使用 ILA 时、我观察到有效信号持续为高电平、表示接收正常。 但是、数据异常:大多数数据为 0(在 32 个重复周期中只有一个非零值、在所有其他时间为 0)。 无论我将 AFE 设置为输出测试数据还是从信号源输入信号、此问题都保持不变。

可能的原因是什么? 或者、如何验证 AFE8000 开发板的发送和接收功能是否正常工作?

附件是我的 AFE80xxCat 配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quanwei:

    只是为了确认、通道是否退出待机模式? 如果不能、您可以尝试运行以下命令: AFE.TOP.overrideTdd (0xff、0、0xff)

    此致、

    David Chaparro