Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D, AFE7769
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AFE7769
我们需要将 FB1 用于 DPD 训练、TX1/TX2/TX3/TX4 和 FB2 用于监听器功能。
我是否可以获得 AFE7769 或 AFE7769D 的双 FB 路径案例的真值表、以及不同 FB 模式下 TX QMC 的设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.