This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:AFE7769 双 FB 路径情况的真值表、以及 TX QMC 设置

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D, AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1634702/afe7769-the-truth-table-for-dual-fb-paths-case-of-afe7769-and-the-setting-of-tx-qmc

器件型号: AFE7769

我们需要将 FB1 用于 DPD 训练、TX1/TX2/TX3/TX4 和 FB2 用于监听器功能。

我是否可以获得 AFE7769 或 AFE7769D 的双 FB 路径案例的真值表、以及不同 FB 模式下 TX QMC 的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已移至特定的客户论坛。 谢谢你