This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950 EVM 启动故障

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1626625/afe7950-afe7950-evm-bringup-failure

器件型号: AFE7950

我尝试运行的是 1T1R 1.5GHz 带宽设计。 我使用外部时钟设置系统、如 PPT 中所述。 按照 PPT 中提到的复位顺序、我能够实现 Xcvr 锁定。 但是、当我尝试从 Latte 对 AFE 进行编程时、我遇到了以下错误。 我随附了编程文件以供参考。

当我检查设计中提供的 VIO 时、其中大多数都显示为 0、但一些信号具有一些值。 由于 Latte 端子提到了 SYSREF、我修改了设计以将 SYSREF 时钟(在差分缓冲器之后)路由到 GPIO 引脚。 然后、我使用示波器测量信号、随附的照片显示存在正确的频率。1000239280.jpegConfigLmk .txt ConfigAfe .txt   
 这是我们在启动时获得的 Latte 日志。它给出了相当大的错误。
#正在执行.. AFE7950/True _Broadband/ConfigAfe.py
#Start Time 2026年03月16日 16:02:12.576000
外部 Sysref 频率应是 1.953125MHz 的整数因子
2T2R1F 编号:0
有效配置:true
LaneRateRx:12375.0
LaneRateFb: 12375.0
LaneRateTx:12375.0
2T2R1F 编号:1.
有效配置:true
LaneRateRx:12375.0
LaneRateFb: 12375.0
LaneRateTx:12375.0
LMK 和 FPGA 已配置。
donot_open_Atharv_full — 器件寄存器复位。
芯片类型:0xA
芯片 ID:0x78
芯片版本:0x11
AFE 复位完成
保险丝场加载自动加载成功完成
无自动加载错误
保险丝场加载自动加载成功完成
无自动加载错误
AFE MCU 唤醒完成并加载补丁。
PLL 已锁定
已配置 AFE PLL。
已配置 AFE SerDes。
已配置 AFE 数字链。
已配置 AFE TX Analog。
已配置 AFE RX Analog。
已配置 AFE FB 模拟。
已配置 AFE JESD。
已配置 AFE AGC。
已配置 AFE GPIO。
Sysref 按预期读取
将 RBD 设置为:42
将 RBD 设置为:15
############ 器件 DAC JESD-RX 0 链路状态###########
修复了通道 0:1 的 1 错误
修复了通道 1:1 的 1 错误
修复了通道 2:1 的 1 错误
修复了通道 3:1 的 1 错误
CS 状态 TX0:0b10101010。 预计为 0b10101010
Buf 状态 TX0:0b11111111。 预计为 0b11111111
无法为器件 RX:0 建立链路;警报:0xf0000000L
########################################
AFE Configuration Complete
#done 执行.. AFE7950/True _Broadband/ConfigAfe.py
#End Time 2026年03月16日 16:02:45.012000
#Execution Time = 32.4360001087s
#=============== 错误:5、警告:0 ============== #  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以针对外部时钟修改 EVM。 您能否分享您所做的更改及其原因? 您在上面分享的脚本没有使用 AFE 的直接外部时钟。 相反、它通过 J14 使用 1.5GHz 时钟连接到 LMK、并将其分频为 AFE 和 FPGA(这无需修改硬件)。

    此外、这是否使用了 TI 提供的定制设计?

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未 对电路板进行任何外部硬件修改、我们使用 J14 提供 1.5GHz 的外部时钟。 是的、我们仅使用 TI 提供的定制设计。 即使在得到这个错误后,当我做 ADC_LINK_RESET_n  高、   ADC_ALL_LANES_LOCKED 信号变高、但当我在频谱分析仪中看到信号时、即使 它只是 我的 Vivado 设计中的正常环回信号、但这并不 好。 我给出了一个 CW 信号、我尝试在零范围内看到它。 请 在频谱分析仪中找到所附的信号图片。

    通常迹线应该是平坦的零跨度时,它是 CW 的,但它看起来像这样。 请帮助我们找到此问题的解决方案。