This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:频率变化后 NCO 相位累加器复位

Guru**** 2892840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1629534/afe7900-nco-phase-accumulator-reset-after-freq-change

器件型号: AFE7900

您好、在跳频完成后是否有复位 NCO 相位累加器的选项? (使用同一 NCO)

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有人知道答案? 或者这个问题还不够清楚吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arye:

    您是否使用多个 AFE 并希望其 NCO 对齐、或者这仅适用于单个器件、而您是否希望复位其 NCO 相位累加器?  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    你过得怎么样?

    这是我们通过邮件处理的同一个项目。  

    这是您提到的第二个选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您有任何答案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arye:

    能否详细介绍一下您通过复位相位累加器想要实现的目标? 由于只有一个器件、因此不需要复位相位、因为所有通道都将对齐、并且 AFE 在不使用时会保持每个 NCO 的相位。  

    此致、

    David Chaparro