This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE 从 PC 启动

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1646182/afe7950evm-afe-bringing-up-from-pc

器件型号: AFE7950EVM

在使用 PC 的硬件启动 AFE 时、我们遇到问题。 我们得到了来自 TI 人的 Latte 脚本,我们使用了一个外部 1500Mhz 时钟在 LMK_CLK 在,而当编程 AFE7950EVM 与拿铁,我们能够获得锁,和适当的射频信号. VIO 中还有其他名为  sysref_realign_count 的信号。 它的值正在改变对下面所述图像的影响。

sysref_realign_count_from_latte.png

我正在记录从 Latte aslo 创建的日志文件。 Ace79xxPg1 (2).txt 

因此、通过使用相同的日志文件、我们通过传递 Latte 来从 PC 对 AFE 进行编程、但此时我们将获得不同的 sysref_realign_count 值。

sysref_realign_count_from_PC.png

此外、如果我们尝试给出一个与 NCO 有一定偏移的射频信号、则 DAC 会产生多个不必要的峰值。 请告诉我们为什么会发生这种情况。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在中(提供的)、我注意到第一部分包含 LMK 的 SPI 写入。 您能否确认这些已移除并且未写入 AFE?  

    通过日志文件执行启动时、您是否看到任何错误(如轮询失败或重新检查失败)?  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。 是、在对 AFE 进行编程时、我们将删除 LMK 的 SPI 写入。 但 我们的问题是、从 PC 对 LMK 本身进行编程时、我们会 将 sysref_realign_count 设置为“ F “、而使用 Latte 编程时不会发生这种情况。 我们想知道为什么会发生这种情况。 是的、除了上述问题之外、当我们从 PC 上对其进行编程时、我们正在努力获得一个合适的 RF 波形 AFE。这可能是因为在 PC 上进行编程时、我们收到了多个轮询失败。 在这里、我附加了 PC 上对 AFE 进行编程的 LOG_FILE。 期待您的积极响应。 谢谢你