This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030:发送器、接收器射频阻抗

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1644427/afe8030-transmitter-receiver-rf-impedance

器件型号: AFE8030

我打算使用 AFE8030 八通道收发器。 数据表中未提供射频端口阻抗。 只有在匹配时它具有–12dB 的回波损耗。 700MHz 和 1800MHz 有一些示例、但我想在不同的 IF 频率下使用它、接收器的 IF 频率为 4GHz、发送器的 IF 频率为 4.8GHz。 您是否建议使用这些 IF 频率的匹配网络? 或者、您是否有整个频率范围的 S 参数文件、以便我们可以设计自定义匹配?

感谢你的帮助。

Gabor Negyesi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabor,

    我将与我们的营销工程师 Simran 联系起来。 我们有 S 参数阻抗测量、但在分享之前我们想讨论您的用例。

    感谢您联系我们、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的回答。 我们需要在 4GHZ+/TCH –200MHz 频带接收频率、在–200MHz 接收发射频率。 RX 上的功率级别约为–10dBm、TX 上的功率级别约为–15dBm。 我不知道终端客户会使用的调制方式。 我们需要将 RX 和 TX 端口匹配到 50 欧姆标准射频级(如 MMIC 放大器)。 我知道有一个平衡 — 非平衡变压器,用于将差分 100 Ω 转换为单端 50 Ω、但您可以在 AFE8030 射频端口和平衡 — 非平衡变压器之间使用匹配元件。 此外、我们还需要在 TX 输出端口上添加一个偏置 T 电路、如果我说得对、该电路会向输出放大器提供直流电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    您是否有关于此匹配问题的任何信息? 您能否提供 S 参数或指南来说明如何匹配 AFE8030 的射频端口?