Other Parts Discussed in Thread: AFE8030
器件型号: AFE8030
我打算使用 AFE8030 八通道收发器。 数据表中未提供射频端口阻抗。 只有在匹配时它具有–12dB 的回波损耗。 700MHz 和 1800MHz 有一些示例、但我想在不同的 IF 频率下使用它、接收器的 IF 频率为 4GHz、发送器的 IF 频率为 4.8GHz。 您是否建议使用这些 IF 频率的匹配网络? 或者、您是否有整个频率范围的 S 参数文件、以便我们可以设计自定义匹配?
感谢你的帮助。
Gabor Negyesi