Other Parts Discussed in Thread: AFE7920
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AFE7920EVM
主题: AFE7920 中讨论的其他器件
我尝试使用 ZCU102 与 AFE7920 通信、并已成功实现 491.52MHz 的 IQ 速率。 然而、当尝试调整为 983.04MHz 的 IQ 速率时、始终会报告串行器/解串器 FIFO 错误。
我认为问题在于从 TI 下载的 204C IP 内核配置。 附件是 204C IP 的头文件配置和 Latte 中的收发器配置。 需要进行哪些修改? 此外、ZCU102 是否有任何 IQ 速率为 983.04MHz 的参考设计?