This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:串行器/解串器 FIFO 错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1653409/afe7920evm-serdes-fifo-error

器件型号: AFE7920EVM
主题: AFE7920 中讨论的其他器件

我尝试使用 ZCU102 与 AFE7920 通信、并已成功实现 491.52MHz 的 IQ 速率。 然而、当尝试调整为 983.04MHz 的 IQ 速率时、始终会报告串行器/解串器 FIFO 错误。

我认为问题在于从 TI 下载的 204C IP 内核配置。 附件是 204C IP 的头文件配置和 Latte 中的收发器配置。 需要进行哪些修改? 此外、ZCU102 是否有任何 IQ 速率为 983.04MHz 的参考设计?

 

TI_IP_10Gbps_8 Lane_ConfigLmk.txt

jesd_link_params.txt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taro、

    请尝试通过电子邮件进行我建议的修改。 由于我们必须升级到 JESD204C 并使用新的通道速率、我们可能还需要对 204C IP 进行一些修改。

    谢谢!

    Aman