This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:正确设置和#39时的困难;启动电子保险丝换档和#39;章节。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1074403/afe7444-struggle-in-correct-set-start-up-e-fuse-shift-section

部件号:AFE7444

您好,Team,

我很难弄清楚如何正确设置 AFE7444芯片 SPI 配置。

如果你们能引导我走正确的路,那将是非常感激的。

在 AFE7444编程器指南文档(slau793a)中,“启动电子保险丝换档”部分,

我已尝试使用以下命令来 achive AFE7444芯片以确认启动电子保险丝移位部分。 (请参见下面附图)

请仔细看看我的红色方框。

C2偏移正则表在 交通控制页面中,此寄存器值始终返回0x00值。

请给我任何建议,

谢谢。

PS:我使用的是定制板而不是 EVM。