This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Qi 接收器最小的应用占用空间

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1078641/qi-receiver-smallest-application-footprint

《线程:测试》, TIDA-00318中讨论的其他部件

大家好,我希望设计一个低功耗 Qi 接收器充电器,并且需要知道集成此功能所需的最小应用空间。 我的印刷电路板非常小(49 x 13.5 mm2),因此正在探索可行性。

我可以使用哪些选项?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jorge,

    如果您正在研究可行性,我将了解这种参考设计。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00318

    如果您正在寻找电源管理参考-请查看此参考- https://www.ti.com/tool/TIDA-00712

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautham,

    感谢您的回复,但这些链接都没有告诉我所需的最小占用空间是多少。 正如我所提到的,我的主板很小,这将是一个挑战,不仅适合电路的其余部分,更不用说这种 Qi 功能了。

    谢谢你,

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jorge

    我们还有另一种 TI 设计,其解决方案占用空间更小,即 TIDA-00329。  我将附上测试信息。

    但系列电容器需要添加到设计中。  可以使用 TIDA-00318系列电容器解决方案 C1,C2和 C3。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00329_2D00_tidu576a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您提供这些信息。

    1.那么,对于5.23 x 5.48mm2 TIDA-00329解决方案,添加 C1,C2,C3? 是否需要其他组件?

    2.为什么不将这些帽子添加到此 参考板以展示完整的解决方案?

    3. C1,C2,C3是否需要按照 BOM 所示的额定电压为25V? 我需要使用0201组件,尽管我在该尺寸的封装中找到了它们,但我需要知道我的选项是什么。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jorge

    1.那么,对于5.23 x 5.48mm2 TIDA-00329解决方案,添加 C1,C2,C3? 是 的,需要任何其他组件?否

    2.为什么不将这些帽子添加到参考 板以展示完整的解决方案?-布局区域非常有挑战性,试图在没有这些帽子的情况下操作,但结果不好。 装置已从吸墨中取出。  

    3. C1,C2,C3是否需要按照 BOM 所示的额定电压为25V? 是 的 ,我需要使用0201组件,尽管我在该尺寸的封装中找到了它们,但我需要知道我的选项是什么。-0201由于典型的电压额定值,不是一个好的选择。  如果这样做有所帮助,C1,C2和 C3可以拆分为更多的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您的介绍。

    对于 C1,C2,C3,我发现0201尺寸的额定电压为25V,这些尺寸是否可以使用? 我无法负担使用0402的费用,更不用说0603组件了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jorge

    25V 额定值足够高。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好,谢谢 Bill。