Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318
大家好,我希望设计一个低功耗 Qi 接收器充电器,并且需要知道集成此功能所需的最小应用空间。 我的印刷电路板非常小(49 x 13.5 mm2),因此正在探索可行性。
我可以使用哪些选项?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318
大家好,我希望设计一个低功耗 Qi 接收器充电器,并且需要知道集成此功能所需的最小应用空间。 我的印刷电路板非常小(49 x 13.5 mm2),因此正在探索可行性。
我可以使用哪些选项?
谢谢你
你好,Jorge,
如果您正在研究可行性,我将了解这种参考设计。
https://www.ti.com/tool/TIDA-00318
如果您正在寻找电源管理参考-请查看此参考- https://www.ti.com/tool/TIDA-00712
此致,
Gautham
你好,Jorge
我们还有另一种 TI 设计,其解决方案占用空间更小,即 TIDA-00329。 我将附上测试信息。
但系列电容器需要添加到设计中。 可以使用 TIDA-00318系列电容器解决方案 C1,C2和 C3。
您好 Bill,
感谢您提供这些信息。
1.那么,对于5.23 x 5.48mm2 TIDA-00329解决方案,添加 C1,C2,C3? 是否需要其他组件?
2.为什么不将这些帽子添加到此 参考板以展示完整的解决方案?
3. C1,C2,C3是否需要按照 BOM 所示的额定电压为25V? 我需要使用0201组件,尽管我在该尺寸的封装中找到了它们,但我需要知道我的选项是什么。
谢谢你。
HII Jorge
1.那么,对于5.23 x 5.48mm2 TIDA-00329解决方案,添加 C1,C2,C3? 是 的,需要任何其他组件?否
2.为什么不将这些帽子添加到参考 板以展示完整的解决方案?-布局区域非常有挑战性,试图在没有这些帽子的情况下操作,但结果不好。 装置已从吸墨中取出。
3. C1,C2,C3是否需要按照 BOM 所示的额定电压为25V? 是 的 ,我需要使用0201组件,尽管我在该尺寸的封装中找到了它们,但我需要知道我的选项是什么。-0201由于典型的电压额定值,不是一个好的选择。 如果这样做有所帮助,C1,C2和 C3可以拆分为更多的电容器。