Other Parts Discussed in Thread: AFE7444
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE7444EVM “线程”中讨论的其它部件:AFE7444
您好,
我在 kcu105上使用 TI JESD IP,同时使用配置为使用模式6的 AFE7444 EVM,SerDes 速率为7.5 Gbps。 (TX 为8个通道,RX 为4个通道)
TI JESD IP 在将 RX 通道设置为4和 TX 通道设置为8时不合成,在对 Verilog 代码进行所有必要修改后,加密代码中出现错误,因此无法调试。
当 RX 信道等于 TX 信道时,相同的代码将合成。 在这种情况下,TX 部件运行平稳, 信号在频谱上生成和观察,但 RX 部件不工作。 调试后,只有4个 SerDes 通道处于活动状态,我认为 Rx_SYNC 信号正在所有8个通道上等待 k28.5字符。
有关此主题的任何线索??