This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:TI JESD,RX 通道不同于 TX 通道

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1078683/afe7444evm-ti-jesd-rx-lanes-different-than-tx-lanes

部件号:AFE7444EVM
“线程”中讨论的其它部件:AFE7444

您好,

我在 kcu105上使用 TI JESD IP,同时使用配置为使用模式6的 AFE7444 EVM,SerDes 速率为7.5 Gbps。 (TX 为8个通道,RX 为4个通道)

TI JESD IP 在将 RX 通道设置为4和 TX 通道设置为8时不合成,在对 Verilog 代码进行所有必要修改后,加密代码中出现错误,因此无法调试。

当 RX 信道等于 TX 信道时,相同的代码将合成。 在这种情况下,TX 部件运行平稳, 信号在频谱上生成和观察,但 RX 部件不工作。 调试后,只有4个 SerDes 通道处于活动状态,我认为 Rx_SYNC 信号正在所有8个通道上等待 k28.5字符。  
有关此主题的任何线索??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    这是一个已知问题,解决方案是将通道数设置为相同,如果是,Tx 为8通道,Rx 为8通道。 然后,您可以使用车道启用参数禁用4个未使用的 RX 车道。 车道启用参数"cfg_rx_lane_enable"位于 TI_204C_IP_Ref.SV 文件中, 可以修改以禁用8个车道中的任何一个。

    此致,

    大卫·查帕罗