This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:JESD TI IP

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1077976/afe7444evm-jesd-ti-ip

部件号:AFE7444EVM
“线程”中讨论的其它部件:AFE7444

我们面临着 TI JESD IP 的问题。 我们将 zcu102上的设计作为参考点,并将设计升级到 kcu105。 我们更新了转接器上的时钟,以支持 AFE7444上的模式6,即184.32 MHz 和32位用户数据宽度。 请参阅随附的照片。
TX 端似乎工作平稳,但 Rx 端处于重置模式,没有数据到达 FPGA。 Rx_SYNC_n = 1。
你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    您是否正在按照 TI204c-Setup 文档中提到的步骤建立 Rx JESD 链接? 当您释放 rx_SYNC_RESET_VIO 时,您是否看到 rx_lmfc_to_buffer_release_delay 更新?

    您可以尝试的一件事是在释放 rx_sync-reset 后切换 master_reset_n,然后尝试捕获数据。

    此致,

    大卫·查帕罗