请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE7444EVM “线程”中讨论的其它部件:AFE7444
我们面临着 TI JESD IP 的问题。 我们将 zcu102上的设计作为参考点,并将设计升级到 kcu105。 我们更新了转接器上的时钟,以支持 AFE7444上的模式6,即184.32 MHz 和32位用户数据宽度。 请参阅随附的照片。
TX 端似乎工作平稳,但 Rx 端处于重置模式,没有数据到达 FPGA。 Rx_SYNC_n = 1。
你有什么建议吗?