This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:什么是[Init. Script],[Get RX/TX Dig path and JESD Config](获取 RX/TX 拨号路径和 JESD 配置)按钮用途?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1077745/afe7444evm-what-is-init-script-get-rx-tx-dig-path-and-jesd-config-button-purpose

部件号:AFE7444EVM
“线程:AFE7444,, 测试”中讨论的其它部件

您好 TI 支持团队,

起初,我想告诉你们,我对 AFE7444的配置感到厌烦。

我花了将近一个月的时间来确定正确的配置自定义 AFE7444板。

我对 AFE7444开发体验感到非常不满意,因为 AFE7444文档比我看到的每一个都要差,

信息因版本而异,但也不具体,甚至编程人员指南也对我没有太大帮助。

最终数据表甚至没有更新,即使 PG 3.0已经推出。

此外,我认为 AFE7444EVM GUI 工具的配置有限...

很抱歉我的叹息,但我对配置感到厌倦。

我的配置目标是使用外部时钟(8.64 GHz)

 

顺便说一句,我尝试记录所有信息以分析 AFE7444设置的顺序。

所以我使用了“高级”选项卡来记录所有内容。

甚至我也转了[seq. 转储]到“打开 PG3.0”,单击 [Init 时无法获取任何日志信息。 Script],[Get RX/TX Dig path and JESD Config]按钮。

[LMK Config](LMK 配置),[Run Complete Statup Sequence](运行完整状态序列)或 ETC 按钮的日志记录良好。

你们可以给我提供任何建议,或者提供任何注册设置信息,也可以提供这些按钮的用途? ( [初始化。 Script],[Get RX/TX Dig path and JESD Config](获取 RX/TX 诊断路径和 JESD 配置)

第二个问题是如何正确获取电子保险丝加载完成(交通控制页面 C2重新定位器)寄存器值?

你们能给我一个非常具体的顺序吗?

程序员指南对我帮助不大。

以下链接是我前面的问题,该问题是电子保险丝设置的问题。

链接: https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1074403/afe7444-struggle-in-correct-set-start-up-e-fuse-shift-section/3984632#3984632

此致,

耶诺伊奥尼奥尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeonyeol 您好,

    在构建自定义主板之前,您是否曾测试过要在 AFE7444EVM 上使用的模式?  AFE 仅支持数据表172第7.4节中提到的模式,这也是为什么 GUI 仅支持这些模式的原因。

    我已经尝试了您共享的用于外部8.64GHz 时钟的 AFE7444EVM 电子保险丝设置的命令,我可以从寄存器 C2获得15的值。 在您的定制板上使用该序列时不会出现问题。

    AFE7444的最终版本是 PG3.0,所有文档都支持该版本。 所有生产部件均为 PG3.0。  

    在记录寄存器设置方面,Init Script 和 Rx/Tx Dig Path 按钮不会在日志中添加任何写入。 “初始化” 脚本”按钮 将重置日志文件并初始化后台 GUI 进程 ,“Rx/Tx 接口路径”按钮将读取所有 GUI 设置。

    当您分别按 LMK 配置和运行完成启动顺序按钮时,将生成对 LMK 和 AFE 进行编程所需的所有写入。 按下这两个按钮后,您将看到日志文件将被更新。

    我使用外部8.64GHz 时钟测试了 EVM 上的模式4,并生成 了配置文件。 请使用以下链接下载 LMK 和 AFE 这两个配置文件。 要使用配置文件,请转至 GUI 中的“低级视图”选项卡,然后加载 LMK 配置文件和 AFE 配置文件。 这两个文件在使用8.64GHz 外部时钟的 EVM 上进行了测试。

    https://tidrive.ext.ti.com/u/6QyZtHqMmZL7DJmz/323f76c9-c2a3-4b01-a349-32fd874e1c23?l 

    此致,

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢戴维,

    我将按照你的指示操作,并在今天的链接下发布结果。

    感谢你的服务。