Other Parts Discussed in Thread: AFE7444
“线程:AFE7444,, 测试”中讨论的其它部件
您好 TI 支持团队,
起初,我想告诉你们,我对 AFE7444的配置感到厌烦。
我花了将近一个月的时间来确定正确的配置自定义 AFE7444板。
我对 AFE7444开发体验感到非常不满意,因为 AFE7444文档比我看到的每一个都要差,
信息因版本而异,但也不具体,甚至编程人员指南也对我没有太大帮助。
最终数据表甚至没有更新,即使 PG 3.0已经推出。
此外,我认为 AFE7444EVM GUI 工具的配置有限...
很抱歉我的叹息,但我对配置感到厌倦。
我的配置目标是使用外部时钟(8.64 GHz)
顺便说一句,我尝试记录所有信息以分析 AFE7444设置的顺序。
所以我使用了“高级”选项卡来记录所有内容。
甚至我也转了[seq. 转储]到“打开 PG3.0”,单击 [Init 时无法获取任何日志信息。 Script],[Get RX/TX Dig path and JESD Config]按钮。
[LMK Config](LMK 配置),[Run Complete Statup Sequence](运行完整状态序列)或 ETC 按钮的日志记录良好。
你们可以给我提供任何建议,或者提供任何注册设置信息,也可以提供这些按钮的用途? ( [初始化。 Script],[Get RX/TX Dig path and JESD Config](获取 RX/TX 诊断路径和 JESD 配置)
第二个问题是如何正确获取电子保险丝加载完成(交通控制页面 C2重新定位器)寄存器值?
你们能给我一个非常具体的顺序吗?
程序员指南对我帮助不大。
以下链接是我前面的问题,该问题是电子保险丝设置的问题。
此致,
耶诺伊奥尼奥尔。