Other Parts Discussed in Thread: AFE7950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE7950 我正在检查 afe7950数据表。
根据表8-6,DAC 似乎可以使用800000MSPS。
图8-105时钟分配链上的 VCO0范围写入7.3~8.0GHz。
但是,在第7.7章 PLL/VCO/时钟电气特性中,VCO0范围被写入7.2 ~ 7.68GHz。
我对计时非常困惑。
我检查的 VCO 范围彼此不同-图8-105,第7.7章和 Latte 软件。
请告诉我哪一个是正确的。