This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:DAC 8000 MSPS 是否可行?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1083484/afe7950-dac-8000-msps-is-possible

部件号:AFE7950

我正在检查 afe7950数据表。

根据表8-6,DAC 似乎可以使用800000MSPS。

图8-105时钟分配链上的 VCO0范围写入7.3~8.0GHz。

但是,在第7.7章 PLL/VCO/时钟电气特性中,VCO0范围被写入7.2 ~ 7.68GHz。

我对计时非常困惑。

我检查的 VCO 范围彼此不同-图8-105,第7.7章和 Latte 软件。

请告诉我哪一个是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    第7.7节中给出的范围来自最终表征。  这些 VCO 频率范围保证能够在 数据表中提到的工作温度范围内工作。  

    图8-105中给出的范围是在完成完整表征之前从初始规格中转移出来的。 我们还将更新 Latte 软件,以反映第7.7节中给出的相同范围。  

    此致,

    维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维贾伊

    您是否意味着表8-6也将修改,以便删除 DAC 采样率8000MSPS?

    据我了解,数据表无法提供8000m 的 DAC 采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于使用外部 DAC 采样时钟可能需要8000M,因此我们不会删除它。

    此致,

    维杰