This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLL用于差分干扰分析

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/584434/pll-used-for-differential-interference-analysis

主题中讨论的其他部件:LMX2492

我有一个关于PLL的问题。
目前,我正在使用其他公司的信号发生器执行差分干扰分析,但存在问题。
通过打开/关闭电源更改相位的符号。
我的问题是
·当TI PLL锁定相位时,是否可以控制初始相位和相位符号(正 θ Ω 或负 θ Ω)?
·如果可能,是否可以通过对IC进行寄存器操作,或者是否有必要对外部电路进行操作?
正在等待您的答案。

最好的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否告诉我有关器件的TI部件号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffery Pfarr先生

    感谢您的重播。

    很抱歉,你得到的信息很少。

    我想使用LMX 2492。

    LMX 2492能否解决我的问题?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我将向您介绍一个应用程序。 负责此设备的工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffery Pfarr先生。

    感谢您的重播。

    我感谢您所做的一切。

    我正在等待消息再次出现。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于简单PLL,VCO的输出将与参考时钟相位对齐。
    使用LMX2492时,VCO输出也将与参考时钟相位对齐,可能需要通过PFD_DLY寄存器设置创建一些小延迟。 PFD_DLY被有意添加到相位检测器中,以减少spurs。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。


    PPD_DLY寄存器通过调整充油泵的脉冲宽度来调整锁的正时。
    我要控制的是相位前进的方向。
    (我在随附的文件中绘制了一个数字)

    CHARP开始时的阶段可以是任意的,但我想确定阶段前进的方向。

    是否可以使用LMX 2492确定相位前进的方向?

    此外,如果IC不能实现,是否可以通过外部电路控制相位?

    e2e.ti.com/.../phase-timing-chart.pdfWe将请求您的回复

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是您要寻找的内容吗? 我认为我们无法控制阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffery Pfarr先生。

    感谢您的重播。

    很抱歉,我迟迟没有与您联系。


    这将是最后一个问题。

    是否可以在CHARP开始时调整相位?

    查看相位图,CHARP开始处的相位不规则。

    是否有方法使相位成为常量?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我担心我们无法控制这一阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffery Pfarr先生。

    感谢您的重播。

    你还在…

    如果您知道如何使用另一个PLL IC或DDS等控制相位,请告诉我。

    感谢您如此礼貌和透彻地解释。

    谢谢!

    此致