我有一个关于PLL的问题。
目前,我正在使用其他公司的信号发生器执行差分干扰分析,但存在问题。
通过打开/关闭电源更改相位的符号。
我的问题是
·当TI PLL锁定相位时,是否可以控制初始相位和相位符号(正 θ Ω 或负 θ Ω)?
·如果可能,是否可以通过对IC进行寄存器操作,或者是否有必要对外部电路进行操作?
正在等待您的答案。
最好的餐厅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回复。
PPD_DLY寄存器通过调整充油泵的脉冲宽度来调整锁的正时。
我要控制的是相位前进的方向。
(我在随附的文件中绘制了一个数字)
CHARP开始时的阶段可以是任意的,但我想确定阶段前进的方向。
是否可以使用LMX 2492确定相位前进的方向?
此外,如果IC不能实现,是否可以通过外部电路控制相位?
e2e.ti.com/.../phase-timing-chart.pdfWe将请求您的回复